This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:我有关于使用 LP8866-Q1的电路设计的问题。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493294/lp8866-q1-i-have-a-question-regarding-the-circuit-design-using-the-lp8866-q1

器件型号:LP8866-Q1

工具与软件:

您好!

我已经使用 LED 驱动器 IC 设计了一个 LCD 驱动板 LP8866-Q1 . 由于设计变更、我需要按如下所述使用它。 您能否确认这是否可行?

驱动单个 背光单元(BLU) 、我正在使用 两个 LP8866-Q1 IC . BLU 由组成 四个灯串

  • LP8866-Q1 (IC 1) 进行了演示 1阳极、1阴极和2阴极

  • LP8866-Q1 (IC 2) 进行了演示 2阳极、3阴极和4阴极

但是、在 BLU 中、 1阳极和2阳极短接在一起 .

总之、我正在使用 两个 LP8866-Q1 IC 、其中 阳极短路并共享 、而 阴极分别划分为1、2和3、4 .

此配置是否会导致任何问题?

两个 IC 能否正常运行、包括 过流保护和电压控制 好像我仅使用单个 LP8866-Q1一样?

如果不建议使用此设置、我应该注意哪些潜在风险?

此外、我们还遇到了故障、其中 过流问题仅在第4个阴极上发生 .

此故障是否与我的设计有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    通常我们不建议将两个升压输出组合在一起。 两个设备不平衡。 请考虑使用一个器件来驱动或使用两个单独的阳极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经这样设计了它。
    我们使用单个包含12个 LED 的灯串(每个 Vf 2.8V)、其输入为12V、而每个灯串的工作电压均为40mA。
    在这种情况下、如果其中一个 LED 驱动器 IC 无法工作或停止工作、电流是否会集中在一侧、从而可能导致过流问题?
    此外、在这种情况下、LED 驱动器 IC 的保护功能是否会正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    它不是建议的解决方案。

    首先、两个升压电路不平衡、因此一个升压电路可能会在电流较高时发生并导致故障。

    其次、自适应控制可能会面临一些挑战、因为它不仅由器件本身进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他疑问。
    此 LED 驱动器 IC 是否具有故障检测或 ASIL 相关功能?

    换句话说、我想知道 LED 驱动器 IC 是否具有在功能不正常时停止运行的功能。

    似乎说明了这一点 "fault"。 我应该检查一下这个部分吗?

    此外、 当故障发生时、故障功能是否会正常运行 Anode1和 Anode2短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    我们的器件可支持系统级 ASIL-B 您可以在映射中参阅 FAULT 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SANGYUN

    当 Anode1和 Anode2短路时、它将在自适应控制过程中看到一些冲突。

    例如、器件1的 LED0开路、器件1想要提高升压输出电压、但器件2将降低输出电压、并可能导致升压故障。

    我们不建议这样做。