This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:如何使用 Tina 通过其 PSpice 模型仿真该器件

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51231-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494756/lm51231-q1-how-to-use-tina-to-simulate-this-part-using-its-pspice-model

器件型号:LM51231-Q1

工具与软件:

您好、

我是 Sunny。  

我想使用 Tina 通过 LM51231-Q1模拟升压电路。  当我使用 Tina 为它新创建一个 Marco 时、它显示如下通知。 这可能是由于模型加密而导致的。

您能告诉我如何使用 Tina 进行 LM51231-Q1仿真吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    遗憾的是、我不熟悉此错误。

    仿真完全不起作用吗? (另外、如果您尝试在不进行修改的情况下运行默认 testbench)
    或者此错误是否仅在您要使用它作为特定设置时才显示?

    感谢您的澄清。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas

    感谢您的答复。

    从 TI 网站下载的 PSpice 模型没有.tsm 文件。 所以我首先要为它创建一个 Marco。 则显示错误。 我在网络上搜索了这个问题。 结果表明、我需要使用未加密的 PSpice 模型。

    您能否帮助我确认模型是否在 TI 官方网站上未加密?

    您是否使用过 Tina 来仿真 LM51231-Q1?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您的反馈。
    LM51231-Q1的 PSpice 模型在网页上进行了加密。
    如果我理解正确、您将尝试将 PSpice 模型传输到 TINA (或其他仿真器)、这将需要未加密的模型?

    可以分发未加密模型、但此文件仅在 NDA 限制下共享。
    您能否查看贵公司是否与德州仪器(TI)签订了有效的 NDA 合同?
    如果是、您可以通过私人消息与我共享。 然后、我可以为您准备未加密的 PSpice 文件。

    我尚未将 TINA 用于 LM51231。 对于该器件、我们只有一个可用的 PSpice 模型。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas

    感谢您的快速回复。

    我会首先联系负责我的元件的 FAE、询问他是否可以提供。

    如果他不能、我将联系我们的 SCM 以获取该 NDA。 "那你就来帮我吧。"

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny:

    感谢您的快速回复。
    一旦你从 FAE 获得反馈、请告诉我。

    此致、
    Niklas