请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22992 工具与软件:
您好!
在出现过载情况(非短路)时 TPS22992S 的行为如何?
例如、如果 VIN=4V、并且输出负载为0.5欧姆电阻器、会发生什么情况?
它是否会将电流限制为6A? 它在这种情况下会损坏吗?
提前感谢您、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.