This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:过载条件下的行为

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493931/tps22992-behaviour-under-over-load-conditions

器件型号:TPS22992

工具与软件:

您好!  

在出现过载情况(非短路)时 TPS22992S 的行为如何?  

例如、如果 VIN=4V、并且输出负载为0.5欧姆电阻器、会发生什么情况?  

 它是否会将电流限制为6A? 它在这种情况下会损坏吗?

提前感谢您、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    TPS22992没有电流限制。 它有短路和 TSD。

    您可以检查电子保险丝以了解电流限制功能。

    请告诉我您的系统要求以推荐您的器件。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!  

    那么、TSP22992在过载条件下会有什么行为呢? 它会损坏吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是的、如果器件提到的额定电流过高、它可能会损坏。

    谢谢  

    Amrit