This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494550/power-management-forum

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

我们正在使用 BQ34Z100-R2 ,铅酸电池12v,7Ah。 我无法将设计电压3000mV 修改为12000mV。 如何修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好、

    设计电压的最大限制是5000mV、但您需要使用 Voltscale()。 从本质上讲、这意味着您需要将实际设计电压除以 VoltScale、以及将任何其他使用电压测量值的参数均分。  

    谢谢!
    艾伦



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这有助于我解决问题。