This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:48V 直流/直流建议

Guru**** 2506815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496580/lm5168-q1-48v-dcdc-recommendation

器件型号:LM5168-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找合适的直流/直流转换器/ LDO 来满足以下要求、您认为 LM5168-Q1是更适合客户的器件、还是我们有比 LM5168-Q1更便宜的器件?

  • VIN:48V (最大 VIN > 70V)
  • VOUT:5V
  • 输出电流:30mA

最好的爬坡、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我将通过电子邮件回答这个问题。  

    谢谢!

    Nitya