This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:dVdT 引脚问题

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495764/tps25985-dvdt-pin-question

器件型号:TPS25985

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户对 TPS25985 DVDT 引脚有一些问题。

1.从推荐的工作条件来看、它显示4V 为最小值、如何理解上面的解释? 添加 ABS 条件、这是否意味着该引脚应该在4V~5.5V 下工作?

2.当用户做一些实验时、dVdT 上的电压是0.8V、这会造成一些混乱。 到目前为止、只有一个条件可以根据 DS 中的图9-5验证为良好的设计。 但电容为33nF、客户使用100nF。

3. dVdT 引脚上的电压是否会因电容值而变化? 正常工作电压是多少? 这是0.8V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    4V 是建议给 dVdT 引脚上的电容提供的最低电压、这意味着我们可以认为 dVdT 引脚上的电压在工作条件下可能会达到4V 上限。  

    当 PG 变为高电平时、dVdT 引脚被拉低。 在 PG 变为高电平之前、dVdt 可能会高于0.8V、具体取决于压摆率。 但 dVdT 将始终小于4V。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dVdT 引脚上的电压达到4V 的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我与设计人员进行了确认、只有当器件内部发生一些故障时、它才能变为4V。 通常、我们会看到大约0.8V 至1V 的电压。

    此致

    Kunal Goel