This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:用作电荷泵以驱动120V BMS 系统中的高侧 MOSFET

Guru**** 2505845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498756/ucc27712-q1-used-as-a-charge-pump-to-drive-high-side-mosfet-in-120v-bms-system

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27712

工具/软件:

CC 您好:

我们在其中一个 BMS 应用中使用 UCC27712-Q1。 将该器件用作电荷泵。

当电荷泵开始工作且主 BDU MOSFET 导通(使用另一个 UCC27712)时、电荷泵频率在主12V 电源中显示为纹波。

我们 已经增加和降低了电荷泵 MOSFET 的栅极电阻、并增加了 HS 引脚电阻  、但此变化会使 UCC27712升温。

我们必须在几天内发布电路板、但由于这个问题、我们无法发布用于 PCB 打印的版本。 请支持、以便 我们可以 tirly 发送 PCB 进行打印。

驱动程序以50kHz 的频率运行。 给定死区时间、但器件本身可以管理死区时间。

谢谢。此致

Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subash、

    我假设、当您提到电荷泵工作时、当主 BDU MOSFET 导通时、进入驱动器 VDD 的12V 电压会出现纹波。 我假设使用电荷泵为另一个驱动器 电路产生偏置、您能澄清一下吗、并提供附加电路的原理图。 您提到的纹波图以及驱动器 HO-HS、LO 和 HS 引脚的波形也会有所帮助。 我看到 MOSFET 是低栅极电荷的、因此我看不到栅极驱动损耗是驱动器在高温下运行的原因。  

    由于栅极电荷较低且栅极电阻相对较低、就开关节点 dV/dt 而言、开关速度应该更快。 我查阅了 D15和 D17二极管、没有看到恢复时间规格。 您能否证实这些二极管的恢复速度很快、如果它们不是低 trr、可以尝试使用快速恢复二极管?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的及时答复。

    是的、有另一个用于驱动主 MOSFET 的驱动器电路(构建于 UCC27712-Q)。 请参阅下面的完整原理图。

    主驱动器一次会驱动8个 MOSFET。 没有开关涉及、只有 MOSFET 导通并保持导通、直到驱动信号处于低电平。

    电荷泵在50kHz (50%占空比)下运行、 降压转换器(将100V 直流转换 为12C 直流电源集成 LNK3209)在66kHz (固定)下运行。我明天将提供不同的开关波形以检查实际性能。

    到目前为止、请查看此处使用的电阻值、并检查我们是否错过了此处添加到原理图中的内容。

    谢谢。此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subhash、

    感谢您提供了更完整的原理图、我还没见过这种用于高侧偏置的电荷泵方法、尽管这种方法理论上应该是有效的。 您是否看过有关将半桥驱动器用作高侧直流开关的应用手册? 有些客户使用本应用手册中所示的方法。  https://www.ti.com/lit/an/sluaa58/sluaa58.pdf?ts = 1744132833586&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27282

    对于这种方法、我不确定直流电压是否过高。 在此配置中、您始终可以为电荷泵使用单独的驱动器。 对于 UCC27712、您需要单独的驱动器、因为此器件具有互锁功能、无法使用 LO 来驱动电荷泵。

    此致、