This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 引脚上的总电容

Guru**** 2505185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495949/tps51200-total-capacitance-on-refout-pin

器件型号:TPS51200

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们使用 TPS51200作为 DDR 的电源。

在符合数据表中"将 REFOUT 引脚上的总电容保持在0.47 μF 以下"限制的设计中、已经确认存在过冲超过 DDR3/4规格的情况。

许多 E2E 设计支持文章中都报告了此问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952470/tps51200-questions-about-overshoot

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030554/tps51200-overshoot-observed-in-vo-and-refout

还有其他几个类似的报告。

TI 工程师的所有响应(包括上述响应)都建议使用远大于0.47μF (在某些情况下为100μF)的电容来抑制过冲、这与数据表中的说明相矛盾。

关于这个问题、请你告诉我以下几点:

1.您能告诉我们在数据表中添加"将 REFOUT 引脚的总电容保持在0.47 μF 以下"的背景和优点吗?

为什么在2016年将上述句子添加到数据表中?

2.由 TI 工程师在 E2E 推荐的使用大容量(例如100μF)电容器的设计不符合数据表规格、但这是否为官方解决方案?

3.如果设计符合数据表中规定的0.47uF 电容器容量并且只有 DDR 负载(可以通过添加阻性负载来抑制过冲、但会产生浪费的功耗)、REFOUT 输出端的过冲几乎是不可避免的、就像 E2E 情况一样。

关于这一点、如果 TI 对 DDR 的影响有任何意见或材料(例如、影响不是问题)、请您向我们提供吗?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    1)根据我的理解、较低的 REFOUT 电容建议是保持上升时间更短、但没有其他功能关键的原因。 如果 REFOUT 的上升时间由于其他相关 IC 而需要很快、那么更大的电容器可能会带来复杂问题。

    2)根据我的经验、过冲也可能是由于未正确遵循上电顺序而引起的、因此这是我要检查的第一个解决方案。 否则、可以增大 REFOUT 电容。 我们没有正式的权变措施文档、但根据客户反馈、增大 REFOUT 电容似乎可以减少过冲。

    3)我们对过冲影响没有任何材料。 这必须来自 DDR 制造商。

    该器件在许多 DDR 产品中都没有出现问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的建议。

    我们根据数据表为 REFOUT 选择了0.47uF、但这并没有减少过冲。

    我们还检查了顺序、但似乎没有问题。

    因此、我们确认了可以通过将 REFOUT 更改为4.7uF 来减少过冲。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    将 REFOUT 更改为4.7uF 应该没问题。

    此致、

    James