This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:使用 LP5012控制各个 LED

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507418/lp5012-controlling-individual-leds-using-lp5012

器件型号:LP5012

工具/软件:

您好的团队、

目前、我们正在使用该器件:LP5012PWR。 我们连接的是单色 LED。  我们无法控制 LED 驱动器 LP5012的单个 LED。 启用时、所有 LED 都在闪烁。 这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:

    请按照以下步骤单独控制通道、

    1. 上电后、将 chip_en 位设置为1;
    2. 将 LEDx_Bank_EN 位保留为默认值0;
    3. 将 LED Ds_Brightness 保留为默认值0xFF;
    4. 然后将 OU Tx_Color 设置为非零值、您将看到相应的 OUTx 已导通。

    此致、

    Felix