This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:EPR240W

Guru**** 2511535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510918/tps26750-epr240w

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPS65994BQ25758TPS65994BHTPS66994

工具/软件:

您好、

我们 可以设计具有 PD3.1 EPR 240W 的 PD 控制器、我们发现 TPS26750它可以支持、

对于此应用、您还有其他更好的建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS26750是 EPR 解决方案的推荐器件。

    https://www.ti.com/tool/PMP41115

    https://www.ti.com/interface/usb/type-c-and-power-delivery/overview.html

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    抱歉、我们只需与客户澄清一下、他们还需要支持视频交替模式、因此如果还需要支持 EPR 240W。

    您建议使用什么 PD 控制器和降压/升压转换器?

    仍然是 TPS65994 /2和 BQ25758或其他建议? 我还听说 TPS6x994/2可以支持 EPR、也可以通过邮件进行讨论。

    Ko、Zoe Jeff YC Yang

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    您是对的。  TPS26750不支持交替模式。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    但我是否可以知道推荐使用 PD 控制器+降压/升压转换器?

    TPS65994BH+BQ25758?

    或 TPS66994 +BQ25758

    您是否会通过邮件分享详细器件型号? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但我是否可以知道推荐使用 PD 控制器+降压/升压转换器?

    编号  我不能在公共论坛上发言。  请与 Zoe Ko 合作。

    此致、

    Chris