This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:ON 引脚工作电流

Guru**** 2507055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510387/tps22965-q1-on-pin-operating-current

器件型号: TPS22965-Q1

工具/软件:

大家好、

我想知道引脚上的完整工作电流。

此致、

Sayali Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    ON 引脚不应吸收任何电流。 它有一些泄漏电流、如下所述

    可以尽可能减小 EMI。 可以将10K 电阻连接到上拉电阻。

    谢谢

    Amrit