工具/软件:
尊敬的团队:
您能否提供中进行适当调节所需的最小输入/输出电压比(占空比) TPS56637 ?
我们正在设计一个稳压器、具体规格如下:
- 输入电压(Vin): 6V 至14.5V
- 输出电压(Vout): 5V
- 输出电流: 2.5A
但是、仿真工具会指示此配置不符合 最短关断时间要求 。 您能帮助澄清一下吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 JB、
Unknown 说:但是、仿真工具指示此配置不符合 最短关断时间要求 。 您能帮助澄清一下吗?
在 Ton = 1.4us 且 Toff = 270ns 时将6V 降压至5V =~84%所需的占空比。 Toff (min)= 300ns;即使由于最大值仿真而典型值=200ns、也会引发误差。
[报价 userid="613097" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514254/tps56637-minimum-duty-cycle-for-tps56637 TPS56637 ?其次、如果输入电压为6-14.5V、为什么要选择具有28V (max)的器件。 我们的器件也具有4.5V 至17/18V 输入电压。 请仔细扫描产品组合。
此致、
Gautam
您好 JB、
请花点时间使用此工具: 交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com
这是提供器件建议的非常简单的工具。 如果您还有任何问题、请告诉我。
此致、
Gautam