请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4HC120-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在考虑使用 TPS4HC120-Q1、他们对上拉电阻器的选择和以下电流能力有一些问题:
- 客户希望为 FLT 和 LPM 引脚使用5.1k Ω 5%的上拉电阻器。 选择是否可以 、建议的上拉电阻值范围是多少?(数据表建议值为5k Ω、如下所示)
- ILnom 指定所有通道启用为2A、一个通道启用为3A @Ta = 85℃。 您能否提供我们如何确定该值的计算或方法? 客户希望了解在启用2Ch 和不同 Ta 条件下估算电流能力的计算方法。

谢谢您、
Muwei Zheng