This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503994/lm51772-configuration

器件型号:LM51772

工具/软件:

您好 TI、

我将 LM51772与内部 FB 一起使用、希望获得1V 的最小输出。 因此、我清除 MFR_SPECIFIC_D8寄存器中的 SEL_FB_DIV20、但仍为最小值 VOUT 为3.3V。 小于0x014A 的任何值 Witten 至 VOUT_TARGET1_LSB 和 VOUT_TARGET1_MSB 都不起作用。  

切换到 DIV10范围以获得最小1V 输出是否需要任何其他配置?

提前感谢。

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    今天是银行假日。 请在星期二之前回复。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    否、在  SEL_FB_DIV20和 VOUT_TARGET 寄存器之外没有其他输出电压设置。

    注意:由于设置在内部限制为3.3V 或1.65V (取决于  SEL_FB_DIV20的设置)、因此您可以使用 I2C 调整的最小电压为1.65V。

    此致、

     Stefan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的反馈、但这不是我看到的。

    在初始化期间、我清除了 SEL_FB_DIV20、但仍然无法将 VOUT 设置为低于3.3V。

    下面是初始化后得到的寄存器值。
    LM51772 ILIM 阈值:64
    LM51772 Vout LSB:4A
    LM51772 Vout MSB:01
    LM51772 USB_PD 状态:00、CC_OPR:0
    LM51772寄存器状态:00、ON、UV 无故障
    LM51772 USB PD control0:01、CONV_EN2:1
    LM51772 MFR D0:32、CONV_EN:0
    LM51772 MFR D1:09
    LM51772 MFR D2:46
    LM51772 MFR D3:80、VDET_EN:0
    LM51772 MFR D4:03
    LM51772 MFR D5:3F
    LM51772 MFR D6:95
    LM51772 MFR D7:36
    LM51772 MFR D8:00、DIV20:0
    LM51772 MFR D9:00、ISET:0
    LM51772 IVP VOL:FF

    之后、我开始从1650mv 设置 VOUT、但从 VOUT 读取的值始终为0x014A、实际输出电压也为3.3V、直到设置值大于0x014A。

    LM51772 Vout Set:1650mV
    LM51772 Vout 写入:0x00A5

    LM51772 ILIM 阈值:64
    LM51772 Vout LSB:4A
    LM51772 Vout MSB:01
    LM51772 USB_PD 状态:00、CC_OPR:0
    LM51772寄存器状态:00、ON、UV 无故障
    LM51772 USB PD control0:01、CONV_EN2:1
    LM51772 MFR D0:33、CONV_EN:1
    LM51772 MFR D1:09
    LM51772 MFR D2:46
    LM51772 MFR D3:80、VDET_EN:0
    LM51772 MFR D4:03
    LM51772 MFR D5:3F
    LM51772 MFR D6:95
    LM51772 MFR D7:36
    LM51772 MFR D8:00、DIV20:0
    LM51772 MFR D9:00、ISET:0
    LM51772 IVP VOL:FF

    LM51772 Vout 设置为:1660mV
    LM51772 Vout 写入:0x00A6

    LM51772 ILIM 阈值:64
    LM51772 Vout LSB:4A
    LM51772 Vout MSB:01
    LM51772 USB_PD 状态:00、CC_OPR:0
    LM51772寄存器状态:00、ON、UV 无故障
    LM51772 USB PD control0:01、CONV_EN2:1
    LM51772 MFR D0:33、CONV_EN:1
    LM51772 MFR D1:09
    LM51772 MFR D2:46
    LM51772 MFR D3:80、VDET_EN:0
    LM51772 MFR D4:03
    LM51772 MFR D5:3F
    LM51772 MFR D6:95
    LM51772 MFR D7:36
    LM51772 MFR D8:00、DIV20:0
    LM51772 MFR D9:00、ISET:0
    LM51772 IVP VOL:FF

    在数据表中、第1页特性的第二项中提到最小输出可能为1V、寄存器0x0C 和0x0D 的说明中也提到了这一点。

    请帮助检查。

    期待您的反馈。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    抱歉,您访问的页面不存在。

    在当前版本的 GUI 下、您无法将输出电压设置为低于3.3V 的值、因为 GUI 会阻止写入较低的值。

    您是使用 GUI 还是自己的软件来设置 VOUT 的值?

    注意:写入 VOUT 时、您需要写入两个寄存器以获取控制器可接受的值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    LM51772是否可以实现1-30V 的输出?

    是否有任何特别合适的产品可以推荐?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    是的、对于 VOUT 和  SEL_FB_DIV20、输出电压可设置为1V 至48V 之间。

    注意:使用 SEL_FB_DIV20时、输出电压将在 SEL_FB_DIV20和 VOUT 寄存器定义的两个电压之间跳跃、而使用 VOUT 时、您可以以10/20mV 的阶跃对其进行更改

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    目前还有两个问题。 请帮助解决这些问题:

    1. 目前,10mV 文件中的最低输出电压为3.3V。 数据表明它可以达到1V。 请帮助确认它可以再次达到1V 还是1.65V。

    2、 目前无法进入恒流模式。 应该如何操作? 现在需要使用恒流模式。 可将其设置为低于3.3V、但一旦设置、便无法更改。 一旦更改寄存器输出、它就会变为3.3V。 原因未知。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    1.如前所述、当前 GUI 不支持将输出电压低于3.3V。如果通过另一工具发送 I2C 命令、您可以将输出电压发送 至输出电压、其中 SEL_FB_DIV20位也设置为0且低至1.0V。

    此外、电流控制在低输入电压下工作、但精度变得非常低。

    您如何配置系统(iSNS 上的 R 和 ILIM 上的组件?

    此致、

     Stefan