This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 -电池转换期间的低侧 FET 和 IC 损坏

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516750/bq24610-bq24610---low-side-fet-and-ic-damage-during-battery-transition

部件号:BQ24610

工具/软件:

BQ24610 -电池转换期间的低侧 FET 和 IC 损坏

尊敬的 TI 支持部门:

我们目前正在开发采用 BQ24610电池充电器 IC 的系统、但遇到了关键问题。 在从充电模式到电池供电模式的转换期间、由于低侧 FET (当前使用 CSD18543Q3Q)和 BQ24610 IC 本身损坏、系统会持续发生故障。 我们应用中使用的电池电压为18V。

在一种情况下、我们还观察到电流检测电阻器上存在灼伤痕迹。 这些故障一再发生、阻碍了我们在大规模生产方面的进展。

从我们的分析和参考数据表、我们怀疑这个问题可能与 DCM 模式下的同步整流行为有关、其中80ns 低侧 FET 短暂导通会导致负电感器电流和电压过冲、从而可能损坏 IC 或相关元件。

为了解决这个问题、我们考虑增加输入 RC 滤波器、用于 VCC 保护的 TVS 二极管、并重新评估布局。 但是、我们希望您提供以下方面的专家建议:

  1. 防止此类损坏的推荐保护技术。

  2. 在这些条件下、我们选择的低侧 FET 是否合适。

  3. 可缓解这些问题的布局指南或成熟的参考设计。

随着我们的生产截止日期即将到来、我们还想询问是否可以安排电话会议或现场技术支持、以便进一步讨论。

期待您的及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的大规模生产计划非常紧迫、这个问题阻碍了关键的进展。 如果可能的话、我们将非常感谢能够在今天清晨安排电话会议(KST)。 您的紧急支持将是非常宝贵的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hansook 您好:

    您能提供原理图吗?

    此致、

    人权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于安全问题、我无法直接验证材料。
    这个问题是非常紧迫的-是否有可能进行电话会议?
    我可以根据您的可用性进行调整。
    请分享您的电子邮件地址、以便我发送呼叫详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hansook 您好:

    我发送了一个朋友请求、因此我可以私下提供电子邮件。

    此致、

    基督教