请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR60430-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我的客户对热性能信息有疑问。
1.能否分享两个 RθJA 的测量条件?

对于 JESD 51-7条件、该热阻是否包括大约70mmx70mm 的4层铜箔?
2.如何计算允许的功率耗散。 以下公式是否正确?
W =⊿T / RθJA
因此、如果 25℃、RθJA = 84.5℃ /W、 则⊿T=(150-25)/84.5=1.479W。 请检查是否正确。
此致、
Youhei MIYAOKA