请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372 工具/软件:
如果 PoE 输入是由无源 POE++注入器生成的、且无法在固定输出电压下进行协商、TPS2372将如何执行? 例如、55 VDC 固定注入? 如果固定电压不符合标准(比如65V 或45V)、这会改变吗?
典型应用是4类 PD。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Connor:
TPS2372可以打开其内部热插拔、以便在 VDD 侧传递 VDD 至 VSS 电压、并达到 VDD 至 VSS UVLO。

如果 PoE++注入器为55V 或45V、而没有握手 VSS 机制、则 TPS2372的 VDD-RTN 热插拔可在 VDD 侧具有55V 或45V 输出的情况下导通、并忽略铜或二极管压降。 65V 超出了 TPS2372的57V 最大工作电压范围、不建议这样做。
此外、由于没有握手、TPH、TPL、/BT 引脚将都是 Hi-Z

此致、
DIAN