This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:SW1和 PMID 在默认模式下具有电压

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515606/bq25790-sw1-and-pmid-have-voltage-in-default-mode

器件型号:BQ25790

工具/软件:

尊敬的 Jeff:

为什么 BQ25790在默认模式下的 PMID 和 SW1为3.5V。

(默认模式意味着仅连接电池并等待 OTG 输出)

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我不知道。  在仅电池(HiZ)模式下、由于内部 FET Q4、没有从电池到 PMID 的路径。  有一些漏电路径、但我从未看到 PMID 电压的浮动高于几个100mV。   

    这是在 EN_OTG 且其中一个 ACDRVx_EN 位从1转换为0 (即 OTG 关闭)之后吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    我将与他们核实您的问题。

    自举电容器是否有可能向 PMID 和 SW1提供这个电压?

    您是否看到只有具有3.5V 或其他电压电平的 SW1?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    哦、我知道原因。  它们已启用 ADC TS 通道。  这将开启内部电源轨、以便可以读取 TS 引脚上的电压。  如果它们禁用 ADC TS 通道或完全关闭 ADC、则电压会下降。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的!

    一旦他们禁用 ADC TS 通道并且发现电压消失了。

    但我不了解这如何影响 PMID_SW1电压、您能简单地进行解释一下吗?

    此外、如果他们希望在没有此电压的情况下读取 TS 引脚的值、该怎么办?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    但我不理解这如何影响 PMID_/SW1电压、您能简单地解释一下吗?
    另外、如果他们想在没有此电压的情况下读取 TS 引脚的值、该怎么办?

    杰夫,是离开办公室的其余的这一周,我正在工作作为他的备份. 我不知道为什么在 PMID 上出现此电压、但是、如果您设置 REG16[3]=1、VBUS 下拉、您应该能够测量 TS、并且3.5V 应该消失。 你能否证实这一点?

    此致、

    基督教。