This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203-Q1:使用两个具有自动 PFM AEE/PWM 设置的稳压器、开关频率噪声问题

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517180/tps629203-q1-using-two-regulators-with-auto-pfm-pwm-with-aee-setting-switching-frequency-noise-concerns

器件型号:TPS629203-Q1

工具/软件:

我将使用两个 TPS629203-Q1。 一个可将电压从12V 降至5V、另一个可将电压从12V 降至3.3V。 我想使用  具有 PFM 的自动 AEE/PWM 设置、在轻负载时获得更好的性能。 不过、需要担心这些稳压器可能以相同的频率运行、从而导致 EMI 噪声问题。 使用两个稳压器是否有建议的配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    自动 PFM PWM/PWM AEE 的开关频率根据输入电压和输出电压而变化。 请参阅数据表中的公式8。 因此不应给您的应用带来 EMI 噪声问题。

    谢谢、

    Nancy