请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H5001-SP 工具/软件:
我的客户 有兴趣了解以下两种情况的延迟时间:
- 从使能引脚的上升沿阈值0.6V 到 PWM 脉冲开始在 OUTA/OUTB 引脚上驱动的延迟时间。
- 从使能引脚的下降沿阈值0.5V 到 PWM 脉冲在 OUTA/OUTB/SRA/SRB 引脚上停止的延迟时间。
他们想知道在发生故障需要关闭电源转换器时、可以依靠该引脚来停止 PWM 开关的速度。