工具/软件:
您好:
我想获得有关此 PMIC 的一些帮助。 我计划使用这款芯片通过其诊断和看门狗功能为微控制器和 ASIC 供电、这在人们希望进行功能安全设计时是完美的选择。 我 只需要这个芯片的3、3V 电压、所以我只想使用 VDD3/5、因此我想移除所有不需要使用 VDD3/5满容量的元件、因此我不想安装外部 FET、还想在可能的情况下限制线圈和二极管的尺寸。
我的问题是、是否可以使用较小的线圈(和肖特基二极管)并在不使用外部 FET 的情况下使用芯片。 根据设计检查清单,它说:" SDN6的峰值开关电流在 TPS65381x-Q1数据表 IVDD6_LIMIT 中指定。 电感应保持在指定的电感范围 LVDD6内、即使 VDD6置于电流限值内、这通常意味着电感器的饱和电流需要高于 SDN6电流限值。"
Ivdd6限值为2、5A 这就是为什么选择了2、6A 线圈、但 VDD3/5输出只能产生300 mA、我是否仍需要2、6A 来实现 VDD6? 如果不能、我也能相应地降低肖特基二极管?
感谢您的时间和帮助。
谢谢

Zsolt