工具/软件:
我们使用参考模块 TPS25859Q1EVM-161 为其中一个客户设计了双路 Type-C USB 充电器。 我们希望快速充电能够正常工作、但客户表示快速充电无法正常工作。 对于这种特定的芯片、我有几个问题、如下所述。
此 IC 是否支持 BC1.2规范?
2.数据表显示 IC 可以在 CC 线路上广播1.5A 和3A 充电能力,但如何选择?
3.连接 USB 外设时,如何选择快速充电,还是通过 CC 线路自行选择?
4.除了这款芯片外,我是否还需要其他电路来快速充电?
5、客户正在尝试快速充电平板电脑/ipad,这款具有15W 输出的芯片是否支持平板电脑/ipad 快速充电或只能快速充电手机?