This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25859Q1EVM-161:根据 BC1.2选择的快速充电模式有多大?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25859Q1EVM-161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515042/tps25859q1evm-161-how-fast-charging-mode-is-selected-as-per-bc1-2

器件型号:TPS25859Q1EVM-161

工具/软件:

我们使用参考模块 TPS25859Q1EVM-161 为其中一个客户设计了双路 Type-C USB 充电器。 我们希望快速充电能够正常工作、但客户表示快速充电无法正常工作。 对于这种特定的芯片、我有几个问题、如下所述。

此 IC 是否支持 BC1.2规范?

2.数据表显示 IC 可以在 CC 线路上广播1.5A 和3A 充电能力,但如何选择?

3.连接 USB 外设时,如何选择快速充电,还是通过 CC 线路自行选择?  

4.除了这款芯片外,我是否还需要其他电路来快速充电?

5、客户正在尝试快速充电平板电脑/ipad,这款具有15W 输出的芯片是否支持平板电脑/ipad 快速充电或只能快速充电手机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS25859Q1不支持 BC1.2。  TPS25858Q1支持 BC1.2 DCP、短接模式、1.2V 模式(不是 BC1.2)和分频器3模式(不是 BC1.2)

    2. TPS25859Q1和 TPS25858Q1始终会广播3A、而它内置在 IC 中。  该器件提供的实际电流限制将通过数据表中 RILIM 值所述的 ILIM 引脚电阻器进行设置。   

     3.对于 TPS25858Q1、该器件将在 CC 线路和 USB 引脚上进行广播、但实际可用的电流由 RILIM 设置

     4.不

    5. 手机或 iPad 将决定提供的电流是否足够,所以 TPS25858/9Q1不能保证他们会改变,只是他们将提供15W。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我将与客户核实并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    好的。 请告诉我们。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在、客户使用 Samsung 和 iPhone 测试电路、充电时仅消耗0.8A 的电流。 我随附了电路的原理图 PDF。

    1.您能否检查并告诉我们,如果电路中有任何错误,不允许更高的电流充电,或者您是否知道会出现什么问题?

    2.三星和 iPhone 的快速充电工作方式不同,我们可能需要不同类型的 IC 吗? 请为我们提供一些意见、因为我们需要以某种方式正确解决这个问题。

    3.我们将输出电压设置为5.17V、将输出电流限制设置为3.55A。

    4.我们看到的另一个问题是 TS 引脚电压,你觉得这可能是输出电流降低的原因之一吗? 我们电路中用于470k NTC 热敏电阻 RT1的 MPN 是 NCP18WM474E03RB。 我们的电阻值是否根据写在电路中的温度值正确?

    期待中感谢您。 您的帮助将非常感谢。

    e2e.ti.com/.../TPS25859-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    1.这里是 BOM 更新、建议您检查是否遵循 DNI 规范

      a. 确保未安装 R75、R76、R89和 R90。

      b. 确保配置 R52、R53、R56、R58、R60m R64、 R61和 R65未安装  

    2.他们有如何处理快速充电的选项。   TPS25859QRPQRQ1为 C 3A 类提供适当的充电。 (15W) 它是由手机如何根据提供的收费。 我需要在每个端口上进行 CC1/CC2的示波器捕获、以便查看在 Type C 中协商的内容、从而查看手机是否提供了正确的电压。

    3. 这个设置看起来对我来说是正确的

    4. 您是否在操作过程中检查了 TS 引脚的电压?  数据表的第10.3.11节介绍了设置 TS 上电压所需的计算。

    为了帮助进行调试、我想建立一个包含 CC1、CC2、VBUS 和 TS 的4通道示波器类别。  这将使我能够帮助了解系统中正在发生的情况。

    此致、

    Chuck