This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:需要 MOSFET Vgs 电压的信息

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516862/ucc25800-q1-need-information-of-vgs-voltage-of-mosfet

器件型号:UCC25800-Q1

工具/软件:

您好、  

您 µs 告诉我、驱动器是否能够维持100V/μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMTI 测试高达165V/ns 等级、没有任何问题。

    Steve