This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:有关外部元件含义的问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516162/ucc28056evm-296-question-about-the-meaning-of-external-components

器件型号:UCC28056EVM-296

工具/软件:

尊敬的专家:

客户询问了以下问题。

请回答这些问题。

关于 L1

 在一侧插入电感器比两侧更有效吗?

关于 D2

  D2的功能是什么?

 D2是否必需?

关于 RT1

 RT1的功能是什么?

 提供保护?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuyosie-San,  

    对于 L1、它用作抑制差模(DM)传导噪声电流的滤波器。  DM 噪声 应该是通过线路两侧的环路电流、因此一侧的单个电感器的 EB 效果应该与两侧的两个1/2尺寸电感器完全一样。  不过、1个电感器比2个电感器便宜、因此我认为这就是大多数设计在线路的一侧使用1个电感器的原因。  

    对于 D2、其目的是绕过浪涌电流、该电流在首次施加交流电压时为 Cout (C16+C17)充电。  D2应保持峰值浪涌电流流出升压电感器 L3、以在 MOSFET Q1在浪涌完成之前开始开关时保持其饱和。   如果存在输入线路浪涌、它还会旁路任何峰值电流。  

    是的、RT1是一个 NTC 电阻器、在很冷的情况下、该电阻器具有较高的电阻、可以将浪涌电流的峰值幅度限制在不会引起问题(例如熔断保险丝或断路器跳闸)的水平。  

    此致、
    Ulrich