This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于 TPS2491的使能控制

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513616/tps2491-about-enable-control-of-tps2491

器件型号:TPS2491

工具/软件:

你好

TPS2491的使能引脚用于控制向负载提供的24V DC 的开/关。

负载的最大电流为66A。

我并联使用三个 MOSFET、80V、310A、1.6mΩ。

问题在于、当使能引脚关断时、FET 会被烧毁。

下面列出了问题。

1)在提供 DC 24V 电压时使用使能控制来打开和关闭负载电源是否正确?

(__LW_AT__与热插拔操作不同、当 DC24V 未断开连接时、是否可以使用"启用"控制?)

2)如果以上不是问题,请告诉我原因和解决方案。 我随附了一个电路图。

3 μ F)TPS2491无法按上述方式使用、请告诉我有哪些替代器件。

感谢最棒的餐厅

e2e.ti.com/.../TPS2491.pdf

e2e.ti.com/.../TPS2491.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天就会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avishek-san 你的意见是什么? 我有一些急事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)在提供直流24V 电压时使用"启用"控件打开和关闭负载电源是否正确?

    TPS2491理想情况下、可通过将其使能引脚拉至低电平来关断负载。

    原理图看起来也没有问题。 请给我1-2天时间思考可能的根本原因。  

    这种损害是否可重复发生? 在基于使能的关断期间、您能否分享以下信号?

    使能、VOUT、负载电流、门、计时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    到目前为止、我已经经历过两次这种体验、而且它是可重现的。

    EnablePin 电压如下所示:

    启用:2.1V

    禁用:0.1V

    我没有观察到 Timer_引 脚上的电压。 其中有1000pF。

    负载侧是一个直流/直流转换器、工作输入电压高达8V。

    我担心会因燃烧而损坏电路板、

    我附上了使用工作输入电压高达16V 的直流/直流转换器进行评估的结果。

    目前、栅极 dv/dt 启动滤波器:1kΩ μ F 和1uF

    从"启用"切换到"禁用"时、电流会下降、然后由于某种原因再次上升。
    我认为这是导致 FET 烧毁的原因、是这样吗?
    如果将电容从1uF 更改为0.1uF、电流将不再上升。
    关于 dv/dt 启动滤波器、感谢您对以下方面的必要意见:1uF 和0.1uF 的行为是否正确、以及更改为0.1uF 是否是正确的解决方案。
    如果移除 dv/dt 启动滤波器、当其启用时、栅极控制将反复打开和关闭一段时间、然后正常打开。
    因此、我明白不能将其完全删除、但这是正确的吗?

    e2e.ti.com/.../2318.Waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、栅极 dv/dt 启动滤波器:1kΩ μ F 和1uF

    从"启用"切换到"禁用"时、电流会下降、然后由于某种原因再次上升。
    我认为这是导致 FET 烧毁的原因、是这样吗?
    [/报价]

    这就是 MOSFET 损坏的原因。 Cdv/dt 电容器未完全放电。 因此 电流会再次尝试上升。

    关于 dv/dt 启动滤波器、我想感谢您对有必要的意见、1uF 和0.1uF 的行为是否正确、以及是否更改为0.1uF 是正确的解决方案。

    通常、10nF 至100nF 范围内的10nF 对于 Cdv/dt 电容器很合适。 但是、请使用设计计算器来找出 Cdv/dt 电容器的适当值。

    www.ti.com/.../TPS2480-81-90-91-92-93_CALC

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Avishek-san。

    我尝试使用设计计算器、得到的值为1uF。

    附加文件。

    将实际 SS 电容设置为100nF。
    Vout 列上的实际 dv/dt 速率和启动期间的 SOA 裕度用红色阴影标出。

    将实际 SS 电容设置为1000nF。
    红色阴影将被清除。

    该计算器本身是否支持在上电状态使能开/关条件下的 SS 电容最优值?

    如果有任何参数不正确、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_20231220_5F00_FDB0165N807L.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用200nF。 请检查220nF 是否正常工作。

    请参阅以下经修改的设计计算器。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_20231220_5F00_FDB0165N807L_5F00_Edited_5F00_TI.xlsx

    如果这不起作用、则需要使用更高 SOA MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Avishek-san。

    感谢您重新计算。

    我们无法及时采购200nF、因此决定继续采购100nF。

    我们通过开启和关闭使能端700次来检查波形、

    100nF 处的波形如下图所示。

    使能引脚关闭时、电流不会再次上升。

    CH1 (黄色):DC24V 输入
    CH2 (浅蓝色):FET 之后的电压
    CH3 (紫色):栅极电压
    CH4 (绿色):电流

    图1启用 OFF 波形

    图2 DC24V 打开时的波形

    我看到的浪涌电流约为5.4A、但我认为这不是问题。 我认为如果增加电容容量、误差会降低。

    感谢您、我认为问题已得到解决。
    非常感谢。