请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63625-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我想问以下两个有关 LM63625DQPWPRQ1的 VIN 引脚和 RESET 引脚的问题。
①:如果 LM63625DQPWPRQ1的12、13引脚 VIN 未上电、且8引脚 RESET 被外部上拉至3.3V、则 IC 的运行、性能和寿命是否存在任何问题?
②:在① Ω 的情况下、8个引脚上的3.3V 电压是否有可能通过 IC 内的端子保护二极管向后流动到12、13个引脚的 VIN?

最好的考虑
Tomita