This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:关于断电时 PG 上的偏置

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516203/lm51231-q1-about-bias-on-pg-when-power-off

器件型号:LM51231-Q1

工具/软件:

您好的团队、

BIAS (8引脚)上没有电源时、是否允许通过外部3.3V 上拉 PGOOD? 是否担心从 PG 引脚流出的反向电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    感谢您的联系。

    您应确保保持在绝对最大额定值范围内。 在这种情况下、PGOOD 处的电压不能高于 Vout+0.3V。
    但是、当使用10k 上拉电阻器时、不会损坏任何器件。

    此致

    Moritz