工具/软件:
我们需要设计 TFT 面板背光驱动器电路。
正向电压范围为30V~36V、其典型正向电流为270mA。
驱动器芯片的 Vin 为4.5V~ 5.5V、LED 背光电路为 11个 LED 串联成一组、并联四组。
LP8865X-Q1是否适用于背光电路? 芯片的规格是否超出了我的要求?
2.您可以将设计计算器分享给我们吗?
谢谢。
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们需要设计 TFT 面板背光驱动器电路。
正向电压范围为30V~36V、其典型正向电流为270mA。
驱动器芯片的 Vin 为4.5V~ 5.5V、LED 背光电路为 11个 LED 串联成一组、并联四组。
LP8865X-Q1是否适用于背光电路? 芯片的规格是否超出了我的要求?
2.您可以将设计计算器分享给我们吗?
谢谢。
Brian
尊敬的先生:
1.总输出电流为270mA、不是270mA。
由于我们将允许12V 电源系统和24V 电源系统共存、因此我们将使用5V (12V (24V)至5V 降压输出作为 LP8868X 的输入。
如果我们不使用5V 作为输入、 请使用9V ~ 28V 作为 LP8868X 的输入、并保持输出电压为36V 且输出电流为270mA、如果我们将输入从12V 更改为24V 或从24V 更改为12V、LP8868X 是否可以支持此要求、并且不更改任何元件?
2.请提供 LP8868X 的计算器。
非常感谢。
Brian
我的电子邮件地址是 brian.lin@deltamobile.com
非常感谢。
您好、Brian
如果我们不使用5V 作为输入、请 使用9V ~ 28V 作为 LP8868X 的输入并保持输出电压为36V 且输出电流为270mA、LP8868X 是否可以支持此要求、并且如果我们将输入从12V 更改为24V 或从24V 更改为12V、不要更改任何元件?
根据36V 输出、没关系。
因为所有的 方程都没有提到(min)。 我们只关心 Vin (max)吗?
对于升压转换器、该设计需要 VIN min。