This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8862-Q1:输出功率与 FET 并联、以控制两个不同的 LED 灯串、其中一次只能导通一个's

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515016/lp8862-q1-output-power-parallel-with-fet-to-control-two-different-led-strings-in-which-only-one-get-s-on-at-a-time

器件型号:LP8862-Q1

工具/软件:

您好、

 我想知道驱动器的输出电压是否可以与 FET 控制并联来运行2个不同的 LED 灯串、其中一次只导通一个。

 在一个灯串中使用5个 LED。 两个灯串有冷白色、另外两个灯串有暖白色 LED。

 一种颜色中的任何一种都一次亮起。 我不是为2组字符串使用2个单独的驱动程序、而是在寻找经济高效的解决方案。

附上了一张原理图、以便详细了解。 这是一个可以使用的想法、我将在 LED 灯串中添加二极管以实现反向关断保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu

    我想知道 LED 工作后串式开关是否会改变。

    如果您在设备启动前进行设置、它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     感谢您的反馈。

     是的字符串切换将根据用户输入进行更改。

     工作场景- LED 驱动器在 VIN 和 VDDIO/EN 外部5V 电源准备就绪时接通。

     当用户按下按钮(白色/暖白色)时 、相应的颜色串将通过 MOSFET 开关和 PWM 输入打开。

     请告诉我这个逻辑是否适用于所制作的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu

    它与开关速度有关。 会关闭两个开关并保持一段时间。 器件可能会报告开路故障。 如果没有、它可以正常工作。