This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:PGOOD 引脚上出现异常行为

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490233/tps65279-strange-behaviour-on-pgood-pins

器件型号:TPS65279

工具/软件:

我们已经成功使用了 TPS65279多年(采用了数千个 TPS65279)。 但最近我们对布局进行了细微更改、现在70%的电路板出现问题。 我尚未找到确切的问题、但在进行调查时、我发现电路板上使用的一款 TPS65279存在奇怪的行为。

TPS65279中的 PGOOD 信号(或者至少其中一个信号焊接在一起)会在输出电压有效之前的某个时间上升:

正常行为如下所示(请注意、钟形刻度略有变化):

原理图如下所示:

VIN 为12V。黄色箭头指示示波器探头的放置位置。

PGOOD 上的"干扰"对温度敏感。 当电路板断电几分钟后、几乎总是会发生这种情况。 但在运行电路板10秒后、几乎永远不会发生。 当电路板上电时、从1V2和2V5电源轨汲取的电流非常低、可能低于1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面原理图中有关 PGOOD 信号的注释:这是我在测量时如何连接它。 在该设计中、PGOOD 信号连接到硬件复位电路。

    因此、我想知道的是 PGOOD 为何如此行为(根据温度、在输出电压正常之前上升)。

    我还应该提到的是、使用冷却喷剂冷却 TPS65279与关闭电路板一段时间的效果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在还对 TPS65279的使能信号进行了测量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下你的问题,并在这些天里回复你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一个示波器屏幕截图中、可以看到在 TPS65279的1V2使能引脚设置为高电平之前、1V2电源轨开始上升。 因此、我禁用了导致此问题的稳压器、但它似乎不会影响该行为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经测量了 COMP1和 COMP2引脚上的电压。 当 PGOOD 上发生"干扰"时、这些电压为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的进一步更新。 我会在这几天检查您的问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:PGOOD 可以灌入多大的电流? 我在数据表中看不到它指定的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以在前后向我分享布局吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia。

    我们现在已经找到了新一批板失败的原因。 出现制造故障、导致电源时序不正确。 这就是为什么我们只在新批次上出现"故障"问题的原因。 明天我将看到问题是否也存在于较旧的批次中。

    因此、原始问题仍然存在;为什么 TPS65279在其 PGOOD 输出上产生"干扰"? 因为您知道 TPS65279的内部结构、所以德州仪器(TI)只有您才能回答这些问题。 请注意、我们在室温下看到大约70%的电路板出现此问题、另请注意、此问题与温度相关、TPS65279的冷却/加热会导致"毛刺脉冲"反复出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 通过邮件告诉我:

    在 EN 引脚或 VIN 不处于高电平且存在之前、PG 引脚及其输出无法有效使用。

    案例1–VIN 为高电平/低电平、EN 为低电平–PGOOD 无效

    案例2–VIN 为低电平、EN 为高电平–PGOOD 有效并将为低电平

    案例3–VIN 为高电平、EN 为高电平–FB 电压高于目标值的94%后、PGOOD 将变为高电平。

    这是一个我接受的答案。 但我建议在数据表中说明此类重要信息。

    此致