This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:运行不稳定

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3622, LMG3616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521840/ucc28782-unstable-operation

部件号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:LMG3616、LMG3622

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我之前在下一个主题中询问了一个有关运行不稳定的问题。
我已获得客户对这种不稳定性的验证结果。
我的客户更换了次级谐振电路。
CO1为2000uF、但基于一个计算工具、该值更改为120uF 和10uF。
结果是它无法正常工作、即使在小负载下也会锁闭/停止。
我们不确定原因是什么、但我们目前正在考虑暂时使用原始2000uF 初级谐振。
我的客户还测试了其他解决方案、发现它们有效地解决了不稳定的问题。
它们使用 LMG3616作为有源钳位的开关元件、并在漏极和源极之间添加了470pF。
这可以实现稳定运行、如下面的波形所示。
经证实、不稳定运行是由高侧开关漏极和源极之间的电压变化引起的。
在这种情况下、您认为哪些因素可能是改善运营的因素?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494717/ucc28782-about-ucc28782bdlrtwr/5792059?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc28782#5792059

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaji-San、  

    很抱歉、但我不理解这一说法:  

    [quote userid="288899" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521840/ucc28782-unstable-operation 通过高侧开关漏极和源极之间的电压变化证实了运行不稳定。

    高侧开关漏极和源极之间的电压通常在每个开关周期都会急剧变化。  
    例如、每次开关打开时、VDS 都会下降至接近0V。  

    我认为、钳位电容器上逐周期的电压变化过大可能 导致了不稳定、但这只是我的猜测。  
    我不知道在高侧开关上添加470pF 会解决此问题的原因。  也许我的猜测是错的。  

    正如我们之前的主题所示、低侧开关是否仍是 LMG3622?  
    CO1从2000uF 更改为120+10uf 是对 ACF 设计的唯一更改、还是通过我提供的 Excel 工具实现了所有(或大多数)元件值?

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    关于 CO1的调整、客户只将 CO1从2000uF 更改为120uF (或10uF)。
    仅仅更改 CO1是否不够?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaji-San、  

    由于 ACF 依赖于变压器漏电感和谐振电容器(次级侧谐振中为 CO1、初级侧谐振中为 Cclamp)之间的谐振、因此更改其中一项通常会影响其他几个因素。  还必须将 RDM 电阻器编程为新共振的正确值。  开关节点电容变化时、RTZ 值会受到影响。  输出电感器需要调整。  

    所以我在上一篇 E2E 文章中提供了修订后的 Excel 计算器工具。  
    高侧开关发生变化后、应再次进行修改、但可能变化不大。  

    此致、
    Ulrich