This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:在测试500mA 负载时、LM5012DDAR IC 在高于80V 输入电源时发生故障

Guru**** 2383110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518555/lm5012-lm5012ddar-ic-getting-failed-above-80v-input-supply-while-testing-500ma-load

器件型号:LM5012

工具/软件:

您好:

我正在使用设计电源 12V、2.5A 输出 要求。 输入电压可高达90伏 V. 所以我选择了 LM5012DDAR 降压稳压器。

根据数据表、LM5012支持高达的输入电压 100V  电阻器即可实现正常工作。 不过、在测试期间使用 IC 当输入电压超过80V 时、始终会出现故障

您能否帮助我确定此故障的可能原因并提出任何解决方案建议?

我随附了以下原理图供您参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjesh:

    这可能是由于输入瞬态电压超过器件的绝对最大额定值。 如果在热插拔或启动条件下线束较长、则导线电感和输入电容器开始谐振并超过器件的 Abs.max 额定值。 建议将22uF/33uF 电解电容器与输入电容器[C1]并联、并重复测试。

    谢谢、

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ranjesh:

    希望问题得到解决。 我即将结束该主题。  

    谢谢、

    Nitya