This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:IC 辅助电源的断电时序问题

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516719/lm5036-the-power-off-timing-issue-of-the-auxiliary-power-supply-of-the-ic

器件型号:LM5036

工具/软件:

采用 LM5036设计的200W 电源。 在切断输入电压的过程中、

研究发现、辅助电源没有随输入电压的下降而降低、而是展示了重复的振荡过程。

这是正常现象吗?

测试了10块电路板的波形全部为配件这一现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM5036非常依赖 Excel 设计表。 请提供您的 LM5036 Excel 设计表进行查看、因为我们需要先了解您的设计是否遵循 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压从60V 降至24V 且输出电压为24V 时、该电路正常工作。

    在使用60V 输入进行断电测试时、24V 主电源具有轻负载(<2W)。

    我想了解上述辅助电源断电的测试波形是否正常。

    Ie2e.ti.com/.../sluc654a.xlsxs这 符合 LM5036的控制逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、设计时应使用该 Excel 工作表、但需要填写与设计相关的数字。

    断电时、AUX 振荡似乎是您的设计反复触发 AUX 开/关-因为这是在断电期间、如果可以容忍、则由您和应用来决定。 我需要您提供完整的原理图并填充 Excel 工作表、以便查看是否能够更大限度地减少或消除振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附文件包含已根据我的实际原理图进行修改的相关图。 原理图是上图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否根据您的历史经验判断此辅助电源的正常断电顺序是什么?我想知道正常标准波形是什么样子?

    没有必要立即解决这个问题。 电流振荡是否可能是正常波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    如果您是免费的、可以帮助您回答这个问题吗?

    这对我们的项目非常重要!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供有关 LM5036的完整原理图。 我无法对部分原理图进行分析。