This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B84-Q1:关于 Serge 电阻

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518200/tps7b84-q1-about-serge-resistance

器件型号:TPS7B84-Q1

工具/软件:

您好、

我对浪涌电阻有疑问。

我设计这个电路。

TPS7B84-Q1能否承受"ISO7687-2-5b"(* Image_1)浪涌?

* Image_1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsuzaki San:

    我将在1-2个工作日内回复您的请求。

    谢谢你

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形的峰值是多少? 如果该电压低于42V、 TPS7B84-Q1就可以承受该电压。 数据表中广播的器件性能将在峰值低于40V 时达到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan San、

    峰值为100V、但此电路有 TVS (35V、D6)。   因此、TPS7B84-Q1可以接收35V。  

    如果输入峰值电 压低于40V、TPS7B04-Q1是否通常输出设定电压 ?

    最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="616413" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518200/tps7b84-q1-about-serge-resistance/5841845 #5841845"]峰值为100V、但此电路有 TVS (35V、D6)。   因此、TPS7B84-Q1可以接收35V。  [/报价]

    是的、由于它处于建议的工作 Vin 范围内、器件可能需要35V 电压

    [报价 userid="616413" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518200/tps7b84-q1-about-serge-resistance/5841845 #5841845"]如果输入峰值电 压低于40V、TPS7B04-Q1是否正常输出设定电压 ?[/报价]

    我不确定我是否理解您的问题、但是的、TPS7B84-Q1输出将调节至 Vin < 40V 时设定的 Vout 值