工具/软件:
您好团队:
我是 Hemaraj、在德国 Daun Duratronics GmbH 担任电子工程师。
我们在汽车齿轮灯指示器应用中使用了 TLC6C5712QPWPRQ1 IC
现场车辆发生故障。 系统中的其中一个 LED 因过流而损坏(限制高于 LED 最大电流20mA)
我想了解导致此故障的原因是什么、因为我们当时驾驶的是通过点校正位设置电流限制的 LED 驱动器 IC (TLC6C5712-Q1)。
在寄存器中为所有通道设置点校正位、以将电流限制为10mA max
我想知道故障的情况,这将使其 IC 最大电流( 75mA )破坏 LED。
请扩展您的支持。 我将在进一步讨论期间提供与该项目有关的所有细节。