This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:电气过应力导致的 LED 故障

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513087/tlc6c5712-q1-led-failure-due-to-electrical-over-stress

器件型号:TLC6C5712-Q1

工具/软件:

您好团队:  

我是 Hemaraj、在德国 Daun Duratronics GmbH 担任电子工程师。

我们在汽车齿轮灯指示器应用中使用了 TLC6C5712QPWPRQ1 IC

现场车辆发生故障。 系统中的其中一个 LED 因过流而损坏(限制高于 LED 最大电流20mA)

我想了解导致此故障的原因是什么、因为我们当时驾驶的是通过点校正位设置电流限制的 LED 驱动器 IC (TLC6C5712-Q1)。

在寄存器中为所有通道设置点校正位、以将电流限制为10mA max

我想知道故障的情况,这将使其 IC 最大电流( 75mA )破坏 LED。

请扩展您的支持。 我将在进一步讨论期间提供与该项目有关的所有细节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemaraj:

    如何知道 LED 因过电流而损坏? 是否可能因结温过高或电池短路事件等其他故障而造成损坏?

    您是否通过功能测试验证了 TLC6C5712-Q1器件运行? 或者该器件是否也已损坏?

    从 TLC6C5712-Q1通道测量多大的电流? 寄存器设置是什么?

    我们需要 TLC6C5712-Q1系统和 LED 负载的完整原理图、以确定故障是否与应用问题有关。

    请解决以上问题并提供详细的原理图、以便我们提供支持。

    谢谢、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach、  

    感谢您的答复。  

    请注意。

    LED 因过流而损坏? 是否可能因结温过高或电池短路事件等其他故障而造成损坏?

    1)…  故障分析报告显示 LED 半导体芯片上有烧结标记。 ( 提供 FAR 报告-无附加选项-需要支持)

    2)… 不可能出现蓄电池电压或对 LED 触点短路。 LED 直接由 TI 驱动器 IC 驱动。 (提供 VCC - 5V)

    3)… 无高结温、因为产品符合热验证标准。  

    从 TLC6C5712-Q1通道测量多大的电流? 寄存器设置是什么?

    1)… 硬件设置:33k 连接到 IREF。 85在点校正位中置位。 因此、根据计算、设置了10 mA。

     我们需要 TLC6C5712-Q1系统和 LED 负载的完整原理图、以确定故障是否与应用问题有关。

    1)… 可用-无附加选项-需要支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemaraj:

    感谢您提供更多信息。 要附加文件、您只需将其拖放到消息中即可。

    硬件设置:33k 连接到 IREF。 85在点校正位中置位。 因此、根据计算、设置了10 mA。

    您是否实际读取了寄存器并测量了输出电流? 或者这都是"每次计算"。 我们需要通过对每个通道进行平台测量来验证寄存器设置和电流输出。

    我也会重新考虑你的计算。 对于33 kΩ R (IREF)电阻器和85点校正、我计算18.6mA 的最大电流和6.2mA 的通道电流、并应用点校正。 (请参阅随附的计算)。

    e2e.ti.com/.../TLC6C5712_5F00_Duratronics.xlsx

    对于33kΩ 的 R (IREF)电阻器、除非从 IREF 引脚拉出额外的电流、否则输出电流无法大于~μ A 18.6mA。 如果是这种情况、我会预计所有 LED 都会损坏、因为由于基准电流较高、所有通道的电流都会增加。

    在这种情况下、单个 LED 可能出现故障。 但是、我们应确保验证 TLC6C5712-Q1的工作台测量结果。 如果确认 TLC6C5712-Q1器件正常运行、我会怀疑 LED 出现故障。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、  

    感谢 Excel 计算表。

    抱歉。 我的陈述中有一个小错误:  硬件设置:连接到 IREF 的21.5K。 85在点校正位中置位。 因此、根据计算、设置了10 mA。

    这里是原理图(我们有主 PCB 和指示灯 PCB )。 - 21.5K 电阻是通过激活与62K (R16)电阻器并联的33K (R18)电阻器实现的

    。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Schematic_5F00_LED_5F00_failure_5F00_DURA_5F00_00.pdf

    下面是远报告:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/FAR250587_5F00_r1.pdf

    目前有两个 LED 故障。 但我觉得只有一个与 EOS 有关(电过应力),这是有烧焦的模具。  

    经销商已 更换新的 指示灯 PCB、现在工作正常。 TI LED 驱动器正在运行。  

    您能否查看并提供您的反馈? 在任何情况下、该特定通道是否不考虑点校正位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemaraj:

    我收到了 TLC6C5712-Q1原理图。 您是否还可以提供受损 LED 的 LED 负载板原理图?

    我注意到有一个 NMOS 开关、它用于通过添加并联电阻来改变基准电流、如所述。 这不是典型的配置。 通常、基准电阻器放置在靠近器件的位置、通常并联一个10nF 电容器以降低噪声。 NMOS 和33kΩ 电阻是否位于驱动器板上靠近 IREF 引脚的位置? 这是非板载控制吗?

    您能否提供 NMOS 开关期间 NMOS 与 TLC 器件 GND 引脚(引脚28)基准的栅极和漏极电压(引脚1和3)的示波器捕获?

    您是否能够读取器件上的故障/状态寄存器? 报告了哪些故障? REF_MASK 位是否已启用? 如果存在、则不会向 FAULT 寄存器报告任何基准电流故障。

    在任何情况下、该特定通道是否不考虑点校正位?  

    在某些错误条件下、点校正可以设置为默认值(00h)、该值将电流设置为零。 根据我的理解、除非点校正寄存器发生更改、否则无法让通道输出满量程电流。 是否使用 LOCK_CORR 命令锁定了寄存器? 这是防止意外修改寄存器的建议方法。 请参阅数据表的"寄存器保护"部分。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、  

    1、您还可以提供 LED 负载板损坏 LED 的原理图吗?

    --> LED 负载板(指示灯 PCB)已连接。 指示灯 PCB 中只有机械开关和 LED。  

    指示灯板(LED)和主 PCB (TLC IC)通过电缆线束连接。  

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/R16_5F00_R18_5F00_Placement_5F00_IC_5F00_M110.JPG

    2. NMOS 和33kΩ 电阻是否位于驱动器板上靠近 IREF 引脚的位置? 这是非板载控制吗?

    -->电阻器靠近驱动器(6 ~ 7 mm)并且有同一个板。(非板载控制)

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LED_5F00_Indicator_5F00_PCB_5F00_schematic.JPG. 

    3.在切换 NMOS 期间、能否提供与 TLC 器件 GND 引脚(引脚28)相对应的 NMOS 栅极和漏极电压(引脚1和3)的示波器捕获?

    ->我将在下周(06.06.2025)就 NMOS 栅极和漏极的范围捕获进行更新。

    4.您是否能够读取装置上的故障/状态寄存器? 报告了哪些故障? REF_MASK 位是否已启用? 如果存在、则不会向 FAULT 寄存器报告任何基准电流故障。

    -->不幸的是、由于服务经销商的错误、无法捕获日志。  

    5.是否使用 lock_corr 命令锁定了寄存器? 这是防止意外修改寄存器的建议方法。

    是的。 寄存器被锁定以避免意外修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemaraj:

    感谢您提供更多信息。 到目前为止我所见过的一切都没有发现 TLC6C5712-Q1器件有任何问题。 LED 本身可能出现故障、尤其是因为这些 LED 出现了其他质量问题。

    如果您希望执行更严格的测试、则可以在各种条件下开关 NMOS 时监控输出电流、漏极电压和栅极电压、以查看电流是否增加到超过二极管的绝对最大值。 我还将轮询状态寄存器、查看在此测试期间是否触发了任何故障。

    如果您有任何需要注意的地方、请随时发布上述测试的结果。 否则、由于  TLC6C5712-Q1器件能够正常工作并按预期运行、因此我无法提供太多额外的指导。

    此致、

    Zach