This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:VEN 和控制

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518129/bq34z100-r2-ven-and-control

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好、

从数据表中可以清楚地看到、VEN 用于启用和禁用电压转换电路。 如何控制该引脚? 是通过 I2C 吗? 如果是、则请指定寄存器位。

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Saravana、

    VEN 使能不由用户控制、而是由 IC 在内部控制。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的意见。 如果是内部控制的、则 VEN 将为哪个事件/基础打开、并以什么频率打开和关闭。

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    请参考下面的 e2e、其中指出在 进行电压测量时每1秒将"(VEN)脉冲变为2.5V。 当从外部拉至2.5V 时、它还会灌入电流"

    谢谢您、
    Alan