This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:在 ABIST 故障情况下、它是否能够通过 SPI 读取 IC 的状态?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518575/ucc5880-q1-in-abist-fail-scenario-will-it-be-able-to-read-the-status-of-the-ic-via-spi

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用的是 UCC5880-Q1 IGPT IC。

通电后 nFLT 引脚不会变为高电平、这意味着在 ABIST 中检测到故障。 因此、IC 没有转移到工作状态。

在这种情况下、它是否能够通过 SPI 读取 IC 的状态?

我们正在尝试读取、但没有来自 IC 的响应。

请对此予以支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathiresan:

    由于美国节假日、回复将延迟。

    我们的专业专家将尽快与您联系。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathiresan:

    在初级侧 ABIST 完成之前、SPI 读取将不可用。

    ABIST 出现故障时、建议的程序是对 VCC1和 VCC2进行下电上电。 如果 ABIST 仍然失败、 我建议交换器件以查看器件是否出现故障。

    此致、

    Max Verboncoeur