主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27421EVM-G1A、 GPCCHEM
工具/软件:
TI 团队大家好、
我当前正在尝试配置 BQ27421-G1A 监视器 A CP1654 A3电池 (数据表: https://my.avnet.com/wcm/connect/fbdfba51-74e9-48f8-9076-87ebc4450b61/VARTA-CP1654-EN-Datasheet.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oMx9ewp)。
为此、我使用 bqStudio 通信 EVM2400 和 bq27421EVM-G1A 。
-
充电器: 数字控制器直流电源(4.21V/0.06A)
-
负载: 可编程直流电子负载(0.05A)
对于基本配置、我使用了以下参数(由前协作者提供、因此我不确定它们的准确性):
-
设计容量: 120 mA
-
设计能源: 432MWh (似乎不正确、因为120 mA× 3.7V = 444MWh)
-
终止电压: 3050mV
-
锥度速率: 435 (以0.1小时为单位→对应于小于1 mA 的收尾电流、看起来过低)。 我还尝试了182 (≈6.6 mA)、但遇到了相同的问题。
我的问题:
1.学习周期未完成—从不设置 FC 位
将电池放电至3.0V 以下后、等待6小时、然后再对其充电、电量监测计绝不会检测到充电结束。
-
FC Set% 设置为 -1 (默认)、
-
瞬态条件 4205mV 、当前为 0 mA 和 SoC 位于 100% 、
-
不过、 FC 位 从不置位。
2.学习周期失败、Qmax_up:未设置
为了绕过第一个问题、我换了 FC 设置%至99 。 这会强制设置 FC、学习周期继续进入第二个休息模式。 但是、几秒钟后、学习周期失败、出现以下情况:
错误:[QMax_UP:未设置]
您是否知道我在处理这两个问题时可能有什么问题?
我已经对此进行了一周多的故障排除、现在迫切需要解决问题。
请随时询问有助于诊断问题的任何其他信息。
非常感谢您的支持!
此致、