请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2996-N 工具/软件:
大家好、E2E
我们在 DDR-I 系统中长时间使用 LP2996MX/NOPB、现在我们围绕 DDR-I 电路重新评估。
我们注意到、在该评估中、浪涌电流非常低、关于400mA、但在其他产品中、浪涌电流超过2A。
*在其他产品中使用其他供应商的 DDR 终端器。
在每个产品中、有20 μ F 电容器相同地连接到 VTT。
LP2996MX/NOPB 具有软启动功能? 除了软启动之外、是否有任何其他功能可以抑制浪涌电流?
此致