This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:针对三相设计的建议审查

Guru**** 2461740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515735/lm74670-q1-sch-review-for-3-ph-design

器件型号:LM74670-Q1

工具/软件:

您好、

我们需要对围绕该器件设计的三相整流器完成设计审查。 请打开相同的私人窗口。

此致
Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    私人窗口未打开。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找附带 MOSFET SOA 的详细设计审查、而不是连接检查。 TI 可以回答这个问题吗?

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    所述的每个相位的负载是否预期为40A? 还是每个相位都支持40/3A?

    通过 FET 的功耗可能非常高。 I^2xR = 5.4W。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    整流后的直流电压所需的峰值电流。 因此应该是可控的。

    在 MOSFET 启动和关断期间、SOA 是否正常?

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很好。

    此致、

    Shiven Dhir