工具/软件:
尊敬的
我尝试使用 TI 解决方案(BQ79600/BQ79656)构建电池系统。
该系统的概念是并联和串联多个48V 子模块。
每个子模块中将使用单个 BQ79656、主侧将使用单个 BQ79600作为此菊花链通信的网关
主要通过菊花链进行通信、并基于 BQ79600生成环路。
系统将如下图所示;

在该系统中、菊花链必须通过 重复的 上升/下降方向经历不同的电压范围。 (96V=>48V=>48V=>96V=>...)
我想知道这种类型的菊花链通信系统是否可以正常工作。
产生此系统概念的原因是我实际上计划在子模块级别构建一个系统、以便有一定的灵活性将系统中的电池包数量从2S1P 更改为2S4P。
我希望 TI 工程师对此概念给予官方反馈。
提前感谢、祝大家愉快
此致