This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:BQ79656基于多个串联和并行连接的菊花链通信系统

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517038/bq79656-q1-bq79656-daisy-chain-communication-system-on-multiple-series-and-parallel-connection

器件型号:BQ79656-Q1

工具/软件:

尊敬的

我尝试使用 TI 解决方案(BQ79600/BQ79656)构建电池系统。

该系统的概念是并联和串联多个48V 子模块。

每个子模块中将使用单个 BQ79656、主侧将使用单个 BQ79600作为此菊花链通信的网关

主要通过菊花链进行通信、并基于 BQ79600生成环路。

系统将如下图所示;

在该系统中、菊花链必须通过 重复的 上升/下降方向经历不同的电压范围。 (96V=>48V=>48V=>96V=>...)

我想知道这种类型的菊花链通信系统是否可以正常工作。  

产生此系统概念的原因是我实际上计划在子模块级别构建一个系统、以便有一定的灵活性将系统中的电池包数量从2S1P 更改为2S4P。  

我希望 TI 工程师对此概念给予官方反馈。  

提前感谢、祝大家愉快

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为这在技术上是可行的。 您必须注意的是确保器件接地正确。 您需要确保具有48-96V 电压的器件接地到0-48V 器件的最高电位。 否则、您会遇到精度问题。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Zachary

    感谢您的回答!

    这真的很有帮助。

    我还有一些关于这个系统概念的问题。  

    1.这种连接是否也能正常工作?

    菊花链将遍历所有96V 范围的模块、然后降到48V 模块。

    2.菊花链连接是否有任何限制?

    如果我在主查询中提出的系统概念能正常工作、如果问题1的概念也能很好地工作、  

    菊花链连接似乎没有物理/电气限制。

    我想知道我必须将哪种类型的连接视为"不工作"

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所有 VIF 都是一种隔离式通信架构、独立于我们 BQ 器件的 HV 侧。 只要遵循 N-->S 和 S-->N 连接的一般概念、就不会出现问题。 因此、您有责任确保 HV 设计正确无误。

    谢谢、

    Zachary