This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2462380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517920/bq79758-q1-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:BQ79758-Q1

工具/软件:

您好:

关于 BQ79758芯片的电压采集(包括单次采集和连续采集)以及被动平衡的自动和手动模式、我有以下问题:在我的项目中、电压采集周期小于100ms。 如何在被动平衡期间执行电压采集、同时确保收集到的数据准确(即防止平衡期间由压降引起的电压波动影响采集的结果)? 建议使用哪种采样模式和被动平衡模式组合? 此外、我还在线阅读了有关采样和平衡的时分多路复用的信息。 您能提供参考设计或详细的方法吗?

谢谢!

Leo、á lez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    为此、您必须使用暂停电池平衡功能、等待数据表中 DLPF 概述的稳定时间、读取电芯电压、然后恢复电芯均衡。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    流过传感器。 通过上述操作、我以分时方式实现了电压和均衡。 但我有一个新问题。 电压采集周期设置为每次采集100ms。 每次采集后、均衡打开、均衡时间设置为30秒。 在实际测试期间、当30秒周期结束时、均衡仍在运行。 在读取相应通道的剩余均衡时间时、会发现剩余均衡时间仍为设置的30秒。 这种现象是否正确? 如果正确、原因是什么? 这是因为频繁的暂停和重新启动会阻止计数器更新吗?


    此致、
        Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    BAL_TIME 只有5s 或5分钟的分辨率。 也许没有足够的时间来更新它。
    此外、请记住、一次只能读取1个通道的平衡时间。  
    确保您正在读取主动平衡的通道。  


    此致、

       Quentin