工具/软件:
您好:
我有一个使用 BQ25628作为电池充电器 IC 的产品、该器件在参考 BQ25628 EVM 时制作而成。 一切都正常运行、但有时 TS_ADC 停止响应、并且即使温度发生变化、也仅报告相同的值。 在此期间、所有其他 ADC 值都完全响应、即使 TDIE_ADC 也会随外部温度而变化。
以下是相关寄存器的配置
- TS_IGNORE = 0b (已使用)
- ADC_Control 寄存器
- ADC_EN:1B (已启用、非默认、也由看门狗重新设置)
- ADC_RATE:0B (连续、默认)
- ADC_SAMPLE:11b (9位、默认)
- ADC_AVG:1B (运行平均值)
- ADC_AVG_INIT:0B (默认值、 使用现有寄存器值启动平均值
- TS_ADC_DIS:启用0B (默认设置)
- 看门狗:禁用(00b)
重新启动电池充电器 IC 有助于重置此问题。 这会导致电池充电器 IC 不响应温度变化、也不会更新 TS_STAT。
欢迎就此问题提供任何反馈。
谢谢你