This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:BQ25628:自定义设计:ADC 启用、但 TS_ADC 卡滞

Guru**** 2462390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515807/bq25628-bq25628-custom-design-adc-enabled-but-ts_adc-stuck

器件型号:BQ25628

工具/软件:

您好:  

我有一个使用 BQ25628作为电池充电器 IC 的产品、该器件在参考 BQ25628 EVM 时制作而成。 一切都正常运行、但有时 TS_ADC 停止响应、并且即使温度发生变化、也仅报告相同的值。 在此期间、所有其他 ADC 值都完全响应、即使 TDIE_ADC 也会随外部温度而变化。  

以下是相关寄存器的配置

  • TS_IGNORE = 0b (已使用)
  • ADC_Control 寄存器
    • ADC_EN:1B (已启用、非默认、也由看门狗重新设置)
    • ADC_RATE:0B (连续、默认)
    • ADC_SAMPLE:11b (9位、默认)
    • ADC_AVG:1B (运行平均值)
    • ADC_AVG_INIT:0B (默认值、 使用现有寄存器值启动平均值
  • TS_ADC_DIS:启用0B (默认设置)
  • 看门狗:禁用(00b)

重新启动电池充电器 IC 有助于重置此问题。 这会导致电池充电器 IC 不响应温度变化、也不会更新 TS_STAT。

欢迎就此问题提供任何反馈。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chamith、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下面查看我的评论。  

    首先、您是否可以分享 TS 引脚连接的硬件设置(即原理图)、以便我可以查看?  

    其次、我澄清一下、TS_STAT 状态寄存器将独立于 TS_ADC 通道是启用还是禁用而工作。 您提到 TS_STAT 不会随温度变化而变化、您用于电池温度监测的 NTC 是否会受到测试中温度变化的影响? 它可能会显示在我请求的原理图中、但您在设计中使用的是什么 NTC?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garett、  

    感谢您的答复。  

    我附上了特定章节的图片。

     原理图上的注释

    • BAT_TS 直接连接到电池 NTC。 即:10K - 3435K

    根据数据表中的第8.3.5.4节(粘贴在下方)、它指出 IC 将根据 TS 引脚的反馈遵循充电曲线、这不是意味着 IC 将使用 TS 值作为输入来确定充电曲线吗?  

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chamith、  

    感谢您的答复。 遗憾的是、由于我无法查看图像、因此在附加原理图 TS 部分的图片时出现问题。 您能帮助您尽早重新发送原理图图像吗?  

    根据数据表中的第8.3.5.4节(粘贴在下面)、它指出 IC 将根据 TS 引脚的反馈遵循充电曲线、这不意味着 IC 将使用 TS 值作为输入来确定充电曲线?  [/报价]

    根据 TS 引脚的反馈、BQ25628将调整图8-3中所示的充电参数。 如果 TS 超过 TS_HOT 或 TS_COLD 充电将暂停。 如果 TS 超过 TS_COOL、默认情况下充电电流将减小、如果 TS 超过 TS_WARM 阈值、则完全充电电压电平(VREG)将降低。  

    此致、

    Garrett