This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92621-Q1:TPS92621-Q1

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92621-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517004/tps92621-q1-tps92621-q1

器件型号:TPS92621-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用 TPS92621-Q1 EVM 进行评估、我们观察到当灌电流高于50mA (输入电压为15V)时、输出电压正在下降。 根据器件规格、预计拉至300mA。

如果有"输出电流与输出电压间的关系"图、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我不确定我是否理解当您灌入50mA 时压降的含义。 TPS92621-Q1是电流源、而不是电流阱。 该 EVM 还配置为250mA 的默认输出。

    您将需要提供有关 EVM 配置和负载配置的详细信息(包括详细的原理图)。

    由于 TPS92621-Q1为 A、因此没有输出电流与输出电压间的关系图  恒流源 、因此输出电压由确定  负载终端

    这里有输出电流与曲线图  压降 因为此参数是器件内部参数、所以 TPS92621-Q1数据表中的 如果需要实现恒定电流调节、需要确保不会在低压降模式下运行。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已在 TPS92621的输出端连接电子负载并尝试灌入电流、当我们灌入高于50mA 时、TPS92621的输出电压正在下降。 当由 TPS92621 EVM 提供电流时、输出预计会下降。

    配置:

    我们在 TPS92621EVM 的输入端提供15V 的电压。

    我们移除了 J4、绕过板上的 LED 并连接了电子负载以模拟负载条件。

    如需了解更多信息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上述查询的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    TPS92621-Q1是一款  恒流源 并且将 EVM 配置为采用 A 模式 恒定电流 250mA。 如果您连接了 SMU 并将灌电流限制为50mA、则该器件不再处于线性稳压状态。 更改电流输出的唯一方法是修改检测电阻的值。

    使用电阻或 LED 负载重试。 必须允许 TPS92621-Q1设置输出电流、而不是某些其他 SMU 或电子负载。

    此致、

    Zach