请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 工具/软件:
我遇到的问题是、 BQ27421-G1A EVM 报告的 SoC 报告的 SoC 约为2-3% SoC、而实际上电池的 SoC 为20+%。 解决这种情况的步骤如下:
- 使用处于标注状态(3.546V 或约20% SoC)的电池冷启动评估板。
- 将 Golden Image 配置从文件加载到 Battery Studio 中。
- 使用 Battery Studio 和 EVM2400 - Write All 按钮对黄金样本映像信息(Ra Table、Qmax)结果进行编程。
- 使用 Battery Studio 和 EVM2400对 FG 进行软复位。
- SCAN FG 和 SoC 显示3%的开路电压为3.564V。
以下是我的配置
QMax 电芯0 = 16597
Reserve Cap-mAh = 0
加载选择/模式= 0x81
Q 无效 MaxV = 3803mV
Q 无效最小值= 3752mV
设计容量= 200 mA
设计能量= 740MWh
终止电压= 2950mV
T RISE = 20
T 时间常数= 1000s
Soci Delta = 1
锥度速率= 100
收尾电压= 4100mV
睡眠电流= 10 mA
Chg TERM = 4194mV 时的 V
RA 表:
R_a0 0 =65 R_a0 1 =65 R_a0 2 =55 R_a0 3 =58 R_a0 4 =43 R_a0 5 =57 R_a0 6 =94 R_a0 7 =94 R_a0 8 =81 R_a0 9 =74 R_a0 10 =89 R_a0 11 =107 R_a0 12 =216 R_a0 13 =569 R_a0 14 =904
随附电池数据表